This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:uart_uniflash.py 不正确的闪存验证失败

Guru**** 2035740 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455525/am6442-uart_uniflash-py-incorrect-flash-verify-failed

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

当我使用 uniflash 对闪存(ISSI IS25WP512M)进行编程时、显示闪存验证失败。 sbl_ospo (用于 bootload)和 hello_world_am64-sk (作为0x80000映像)。

但实际上计划成功了。 但 PHY 启用失败、打开失败。

我确认  e2e.ti.com/.../default_5F00_hello_5F00_world.cfg cfg 文件已正确配置。

且闪存配置正确、json 文件是由 ospi_flash 生成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    您是否可以出于日志记录目的共享为闪存器件生成的 JSON 文件:  ISSI IS25WP512

    请查看我的下一个回复、其中重点关注您的问题。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    您看到的"闪存验证失败"日志主要是因为 API Bootloader_uniflashFlashVerifyFile()返回失败。

    返回后的故障被视为 bootloader_UNIFLASH_StatusCode_flash_verify_error = 0x40000001 ="闪存验证失败!!"

    我相信您应该具有如下所示的配置文件:

    您会看到配置文件缺少行号24、此行表示 UART 还会使用 UART uniflash 将128字节的已知数据闪存到闪存。

    现在、当我们进行 Phy 调优时、会读回此数据、但由于您尚未在一开始刷写它、因此它无法找到它。

    请执行上述操作、并告知我是否可以解决您的问题。

    另外、如果您有定制电路板、请告诉我。

    此致、

    Vaibhav