This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:请建议使用 AM6x/EVM 来实现视觉分析、音频和雷达处理

Guru**** 2549470 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69, AM68A, AM67A, AM68, AM67, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450666/am68a-please-suggest-am6x-evm-for-vision-analytics-audio-and-radar-processing

器件型号:AM68A
主题中讨论的其他器件: AM67AAM68、AM69、 AM67TDA4VM

工具与软件:

您好!
我正在寻找一个具有 AM68A 等处理功能的 EVM。 但是、我想了解如何连接此 EVM 并将其用于以下应用:

1)基于麦克风阵列的语音识别和 NLP - 我可以使用任何硬件设计或一组连接器、电路板吗? TI AM6x SDK 中有没有与此相关的演示?

2) 2)能够将上述 EVM 连接到任何现成的雷达 EVM 以进行物体分类和跟踪?

3)能够连接现成的摄像头模块以进行视觉分析

如果 AM68A EVM 不适用、请推荐其他一些用于此用途的 SoC 和 EVM。

AM62A 或 AM67A EVM 是否适用于上述应用? 他们是否有合适的连接器来连接现成的摄像头、麦克风阵列和 TI 雷达 EVM?

提前感谢。

此致、
Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了回答上述问题、请澄清 C7x DSP 是可由用户编程还是为 TI 的专有算法保留? 此处的讨论似乎表明用户无法访问它?

    (+) AM68A:AM68A 内部 DSP 可以运行客户的代码吗? 执行音频处理-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    查找具有 AM68A
    处理功能的 EVM

    我们有几个选择:

    -小型入门套件板--> https://www.ti.com/tool/SK-AM68

    -基于 J721S2的大型 EVM 板(与 AM68A 所基于的平台相同) -->  需要与基础板 https://www.ti.com/tool/J721EXCPXEVM 配合使用的 SOM 模块 https://www.ti.com/tool/J721S2XSOMXEVM 

    Unknown 说:
    1)基于麦克风阵列的语音识别和 NLP -是否有任何 硬件设计或一组可供我使用的连接器和电路板? TI AM6x SDK 中有没有与之相关的演示?[/QUOT]

     麦克风/线路输入在入门套件板上不可用、但存在于 EVM 板上。 但是、没有与您的问题相关的软件支持或演示。

    [报价用户 id="634801" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450666/am68a-please-suggest-am6x-evm-for-vision-analytics-audio-and-radar-processing ]2)能够将上述 EVM 连接到任何现成的雷达 EVM 进行物体分类和跟踪?[/QUOT]

    我们 开箱即用、没有任何示例可以执行此操作。

    [报价用户 id="634801" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450666/am68a-please-suggest-am6x-evm-for-vision-analytics-audio-and-radar-processing ]3)能够连接现成的摄像头模块进行视觉分析

    AM69A Linux SDK 确实支持少数摄像头模块、例如 OV5640和 IMX219、请参阅; https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am68a/10_00_00/exports/edgeai-docs/devices/AM68A/linux/getting_started.html#hardware-setup 

    除了回答上述问题外、请澄清 C7x DSP 是由用户编程还是保留给 TI 的专有算法? 此处的讨论似乎表明用户无法访问它?

    是的、在 AM68A 上、DSP 仅为 TI 深度学习(TIDL)提供包装。 请参阅幻灯片7 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am68/09_02_00_04/exports/SW_Roadmap.pdf 

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!
    希望你做得好,并感谢迅速的回应:)

    在我有关麦克风阵列连接的问题上、我是指与 基于 PCM1864的线性麦克风板参考设计等模块的连接。 是否可以将 AM67x、AM68x、AM69x EVM 或 SK 连接到此类麦克风阵列模块? 今天这个演示已经不复存在了。 但是、是否有人可以检查 AM 板和麦克风阵列板之间是否可以建立这样的硬件连接、并提供一些指导? BTW 我是从应用手册 Sitara Linux ALSA DSP 麦克风阵列语音识别中遇到的麦克风阵列模块。 现在是否有在 AM6x 上类似或更高级的演示?

       现在是否有任何音频演示(如 Jacinto DRA7x 系列器件上的 APPE 音频后处理引擎等)正在任何 AM6x EVM 上运行?  

    从您指出的用户指南来看、SK 板似乎提供了一种直接连接到摄像头模块 RPiV2和 USB 摄像头模块的方法、很好。 但用户指南 2. 入门-适用于 AM67A 的 Processor SDK Linux Edge AI 文档 提到此电路板为 EVM。 但是、我认为这只不过是 SK-AM67A 而已-您能确认一下吗?

    当我们说 C7x DSP 不可供用户使用时、我感到有点困惑! 从您分享的路线图幻灯片中可以看到、TIDL 目前已部署在 C7x 上。 但是、如果 我 不想使用整个 TIDL、或者我想在自定义算法中使用 C7x (与 Linux 中的应用集成)、现在就不可能实现呢? 是什么限制了用户将自己的软件添加到 TI SDK 中的 C7x?

    SDK 中是否提供了源代码形式的 TIDL?

    再次感谢您提供的所有详细答案。

    此致。
    Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Somnath:

    在我关于 麦克风阵列连接的问题上、我指的是与基于 PCM1864的线性麦克风板参考设计等模块的连接。 是否可以将 AM67x、AM68x、AM69x EVM 或 SK 连接到此类麦克风阵列模块?[/QUOT]

    上述 EVM 未经上述 参考设计的验证。 如文档链接中所述、第3.1.2节介绍了受支持的 EVM。

    但是是否有人可以检查 AM 板与麦克风阵列板之间是否可以这样进行此类硬件连接、并提供一些指导? BTW 我是从应用手册 Sitara Linux ALSA DSP 麦克风阵列语音识别中遇到的麦克风阵列模块。 现在 AM6x 上是否有类似或更高级的演示?

    如前所述、SK 板不是为该特定用例设计的、因此 AM67、AM68和 AM69上没有演示。

     TM  目前是否有任何音频演示(如 Jacinto DRA7x 系列器件上的 APPE 音频后处理引擎等)在任何 AM6x EVM 上运行?  [报价]

    不、我们不做、因为音频不是此 SoC 的主要用例。 请联系您当地的 TI 销售团队、他们可以指导您正确使用此 SoC 以及 SDK 随附的受支持软件。

    但用户指南 2. 入门-适用于 AM67A 的 Processor SDK Linux Edge AI 文档 提到此电路板为 EVM。 但是、我认为这只不过是 SK-AM67A 而已-您能确认一次吗?

    这是一个可以忽略的拼写错误。

    当我们说 C7x DSP 不向用户提供时、我有点困惑! 从您分享的路线图幻灯片中可以看到、TIDL 目前已部署在 C7x 上。 但是、如果 我 不想使用整个 TIDL、或者我想在自定义算法中使用 C7x (与 Linux 中的应用集成)、现在就不可能实现呢? 有什么限制用户将自己的软件添加到 TI SDK 中的 C7x?[/QUOT]

    TIDL 和相关组件由 TI 以固件二进制文件的形式提供、我们希望客户直接使用它们。 客户使用 C7x 不支持 AM68和 AM68A SoC、因为我们的 SDK 用于通用 C7x 的软件功能有限、因此支持会受到限制。

    SDK 中提供的 TIDL 是否以源代码形式提供?

    是的、TIDL 源代码将在 Firmware Builder 包中提供、以供特定的 NDA 客户基于其项目需求而使用。

    谢谢。

    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的详细答复。 对于要使用的器件和要使用的 EVM、具有以下要求。
    您可以为器件和 EVM 推荐一下吗?

    1) 1)我要访问 VPAC、DMPAC、至少一个 C7x-MMA -我对 SoC 器件有哪些选项?

    2) 2)我希望 EVM 暴露至少一个摄像头输入、HDMI 输出和一个麦克风输入/输出-我应该使用哪个 EVM? 如果可以、我更倾向于使用低成本选项?

    我应该使用哪种 EVM 和 SDK、使其同时满足上述两个要求?

    此致、
    Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Somnath:

    1)和2) TDA4VM SK 板 最匹配

    谢谢