This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:[TDA4AL]如何为 PHY DP83TG721x-Q1创建 MCU_CPSW?

Guru**** 2553430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455546/tda4al-q1-tda4al-how-to-create-a-mcu_cpsw-for-phy-dp83tg721x-q1

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好、先生、

PHY DP83TG721x-Q1 在我们的产品中连接到 MCU_RGMII1_XX。

如何 在 A72 u-boot 和 Linux 中为 DP83TG721x-Q1创建 MCU_CPSW?

 在  A72 u-boot 中执行 MDIO 列表后、我们找不到 MCU_CPSW。

我们的 PDK 版本是 10_00_00。

还有一个问题、 PHY DP83TG721x-Q1连接到 MCU_RGMII1_XX。 我们需要在哪里开发 DP83TG721x-Q1 phy 驱动器? 在 A72中? 或者在 MCU 域的 R5中?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当您希望从 u-boot 获取 MCU CPSW2G 时、您需要启用 PHY 驱动器并在 u-boot 下可用。  

    如果不可用、您需要在 A72上运行的 u-boot 处开发 PHY 驱动程序。  

    此致、  

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您能否提供有关如何 在 A72上运行的 u-boot 处开发 phy 驱动程序的指南?

    您能否提供  有关如何 在 A72上运行的 Linux 上开发 phy 驱动程序的指南?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请从下面查找最新的 PHY 驱动程序。
    https://github.com/TexasInstruments/ti-ethernet-software/blob/main/rtos_drivers/src / dp83tg720.c

    此外、有关将 PHY 驱动程序集成到内核中的信息、请参阅应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/snla450/snla450.pdf?ts = 1728895428807 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83TG721S-Q1

    如果您在将 PHY 驱动程序集成到内核方面有任何其他疑问/问题、请使用 DP83tg721内核集成支持创建新的查询/线程。
    它将被分配给有关部门。

    如果是用于启用 PHY 驱动程序的 u-boot 配置文件、则"linux-sdk/board-support/ti-u-boot-xx/configs/j721s2_evm_a72_defconfig"中的"j721s2_evm_defconfig"

    运行以下命令以从 SDK 文件夹构建 u-boot 和 Linux。

    U-boot 构建命令为
    #生成 u-boot

    Linux 构建命令是
    #创建 Linux

    在 Linux 中更新 cpsw Mac 端口后构建器件树的命令。
    #创建 linux-dtbs


    此致、
    Sudheer