This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:安全启动的一些问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455679/tda4vh-q1-some-questions-for-security-boot

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 TDA4VH SDK9.2。

他们在下面有一些与安全引导相关的问题。

在将客户密钥编程到 HS-SE FS 芯片的电子保险丝中后、芯片将转向 HS-SE 芯片。

  1. HS-SE 芯片只能使用使用客户密钥签名的 uboot 映像进行引导。 我的问题是:签名的 uboot 映像能否同时用于 eMMC 引导和 DFU 引导?
  2. 是否所有 r5f 固件都需要使用客户密钥进行签名?

请您帮助为客户提供一些意见吗?

非常感谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

      我的理解是、PBL (主引导)级二进制文件必须是符号。 还签署了 SBL (辅助引导)二进制文件的默认设置、要求取决于客户。 我不知道 DFU 引导和 EMMC 引导之间的区别。

    如果使用默认设置、则还需要 R5F 固件进行签名。

      谢谢。

    Linjun