This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:在存储的位置使用密钥对数据进行加密/解密?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455251/am6411-where-are-the-keys-used-to-encrypt-decrypt-data-stored

器件型号:AM6411

工具与软件:

大家好!

我们正在考虑与 AM64x 一起遵守《欧盟网络复原力法案》(CRA)。
请告诉我们将用于数据加密和解密的密钥存储在何处。
是否需要专用器件(外部存储器)?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我听说要满足 SL2、可以将密钥存储在 AM64中、但要满足 SL3、则需要 TPM 等外部器件。
    这是真的吗?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否需要专用设备(外部内存)?

    存在可用的片上 OTP 存储器区域、该区域使用客户密钥进行编程、以实现安全引导。

    请参阅以下页面上提供的与安全相关的配套资料:

    https://www.ti.com/drr/opn/AM64X-HS-RESTRICTED-SW

    这是真的吗?

    这些是公共标准、因此您可以在互联网上找到与这些标准相关的文档或说明。

    此致、

    Prashant