This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:如何使用 AM67 EVM 设置 GPIO 值?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453717/am67-how-to-set-gpio-value-with-am67-evm

器件型号:AM67

工具与软件:

你(们)好

我们使用 SDK 9.2 Linux 和 AM67 EVM、并使用 GPIO 命令来设置值。

失败且日志如下:

gpioset 0 38 1.
am67-sk:~# gpioset 0 38 1.
gpioset:无效偏移<->值映射:38

使用默认 SDK、没有任何更改。 是否有错误或遗漏的步骤?

我们还尝试了另一个 GPIO 和/sys/class/gpio 方法、但都失败了。

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zekun,

    首先、请将相应的引脚多路复用寄存器设置为0x40007值。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy

    SDK 是否默认已配置 pinmux?

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    如何使用/sys/class/gpio/export 模式?

    当我回显 xxx >/sys/class/gpio/export 时、它会显示:

    -sh: echo:写错误:参数无效
    [ 1715.709627] export_store:无效的 GPIO xxx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zekun,

    请告诉我您尝试切换的确切 GPIO。  

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/948888

    您可以尝试上述常见问题解答吗?

    -基尔西