This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM275-PROCESSOR-SDK:兼容的 CCS 版本

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C7000-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454837/am275-processor-sdk-compatible-ccs-version

器件型号:AM275-PROCESSOR-SDK

工具与软件:

根据 FreeRTOS SDK for AM275的下载页面和文档、建议使用 CCS v12x、但它是否与最新的 CCS v20x 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavpreeta:

    根据 FreeRTOS SDK 版本、CCS 和 SYSCFG 版本可能会有所不同。 有关详细信息、请查看版本说明:

    对于 AM275x FreeRTOS SDK 10.01.00早期版本:

    相关工具和编译器信息

    工具/组件 受支持的 CPU 修补程序版本
    Code Composer Studio R5F、C75 12.8.1.
    SysConfig R5F、C75 1.22.0、版本3893
    TI ARM CLANG R5F 3.2.0.LTS
    C7000-CGT C75 4.1.0.LTS
    FreeRTOS 内核 R5F、C75 11.1.0
    TIFS 不适用 v10.01.09

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ming、感谢您的答复。

    那么、是否建议使用 SDK 文档中提到的版本、而不是使用最新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavpreeta:

    有。

    此致、

    Ming