This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:Linux 流道存在内存中止问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455938/am62a7-q1-the-linux-runner-has-a-mem-abort-issue

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7

工具与软件:

您好!

在 AM62A7芯片上运行程序后、我遇到"mem abort"问题、此问题的详细日志如下所示:

程序所运行的 SDK 版本为8.6、我无法更改 SDK 版本。

在硬件方面、我们把 DDR 从4G 变成了2G。

此问题的原因可能是什么? 如何解决此问题?

谢谢!

Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuwei:

    请向我们分享您所做的更改、以便我们进行审阅。 这将有助于将您的问题发送给我们的专家。

    由于节假日、可能会延迟获得响应。

    此致、

    Suren