This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:是否有 CCS 脚本可用于分析引导问题?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451336/tda4al-q1-is-there-any-ccs-script-to-analyze-boot-issue

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

尊敬的 Champs,

是否有任何 CCS 脚本可使用 JTAG 分析引导问题?

我的客户遇到引导失败问题并尝试分析引导失败问题。 SPL 之前是否有有用的脚本显示 RBL 引导信息?

如果有 适用于 AM335x 的类似脚本、但无法找到适用于 TDA4的脚本、

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、没有这方面的脚本。 问题现在是否已解决?

    此致、
    Tanmay