This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:在启动期间获取/定义 OSPI 存储器频率

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442718/j784s4xevm-get-define-ospi-memory-frequency-during-boot

器件型号:J784S4XEVM

工具与软件:

大家好!

如何在启动时获取/定义 OSPI 存储器频率? (在 Linux 之前)?

提前感谢您!

Bruce R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 SBL 或 SPL 的引导流程是什么?

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将使用 SPL 引导流程。

    此致、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    您希望将频率保持为什么状态? 我们只有 DDR 模式下的25MHz 测试控制器频率、而不进行物理音频调优。 通过 Phy 调优、可以达到166MHz。

    您可以在 ospi 控制器和闪存部件节点的设备树文件中更改此设置。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要将 OSPI 频率设置为50 MHz。 这是可行的吗?

    此致、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    不建议将50MHz 用于 OSPI 模式、也不进行 OSPI 测试。 这里的确切要求是什么? 如果是读取速度、您应该能够在 PHY 调优的帮助下获得更快的速度。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    我想在 OPSI 引导模式下启动评估板(J784S4)、并观察不同 OPSI 频率下引导时间的演变情况。

    此致、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    您希望将频率保持为什么频率? 我们只有 DDR 模式下的25MHz 测试控制器频率、而不进行物理音频调优。 通过 Phy 调优、可以达到166MHz 的水平。

    如上所述。 您可以尝试使用已经验证的频率并测量启动时间。

    中频未经验证。

    -基尔西