This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:[TDA4AL]如何禁用 A72的 MDIO 和 MDC 信号输出?

Guru**** 2547660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455643/tda4al-q1-tda4al-how-to-disable-the-mdio-and-mdc-signal-output-of-a72

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好、先生、

我们需要禁用 A72的 MDIO 和 MDC 信号输出。

您能告诉我们如何配置它吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于节假日、将从12月25日到1月2日推迟答复。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处使用的相关操作系统和以太网控制器是什么?

    此致、
    Tanmay