This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:如何创建 DSP/BIOS 项目

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455500/tms320c5535-how-to-create-a-dsp-bios-project

器件型号:TMS320C5535

工具与软件:

大家好、专家:

   我将 Code Composer Studio 12.8.1与 TMS320C5535一起使用、 并想使用.tcf 创建 CCS 工程若要配置设置、我已安装 BIOS_setupwin32_5_42_02_10   、并按照说明设置系统变量、如下链接所述:software-dl.ti.com/.../SetupGuide.html、但我仍然只能在没有.tcf 的情况下创建 CCS 工程、我是否遗漏了任何内容? 谢谢。

  法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    首先、您将需要从 用于德州仪器(TI)处理器的代码生成工具:下载并安装 C55xx CGT 4.4.1 

    在 CCS 中、选择 Project menu -> New CCS project、将显示以下对话框:

    选择 DSP/BIOS v5.xx 示例、然后选择 ezdsp5535示例-> hello world 示例:

      

    您将获得在 dsp_BIOS_test 项目中创建的 hello.tcf 文件:

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

       我已经安装了  C55xx CGT 4.4.1、但仍然无法 以您的方式获得 DSP/BIOS v5.xx 示例、我是否遗漏了一些?

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    您将需要 在 c:\ti 文件夹中安装 DSP/BIOS 5.42.00.07和 DSP/BIOS 5.42.02.10。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

       您能否共享下载  DSP/BIOS 5.42.00.07和 DSP/BIOS 5.42.02.10的链接? 谢谢。

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    以下是 C55xx 的 DSP BIOS 链接:

    DSP/BIOS 下载页面

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

       我已按照您的说明操作、但仍然无法 以您的方式创建 DSP/BIOS v5.xx 示例、如果我错过了这里的内容、请看一下。谢谢。

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    请检查 CCS 项目的 CCS General。 确保 DSP/BIOS 支持存在:

    此外、请在 c:\ti 文件夹中安装以下组件:

    XDCTools 3.24.05.48 (XDCtools 版本)
    XDAIS 7.24.00.04 (XDAIS 7_24_00_04)

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、Ming:

       我已经安装了  XDCTools 3.24.05.48并 在 C:\ti 处解压缩 XDAIS 7.24.00.04、是否 需要设置任何系统变量? BTW、在我为 C55xx 安装 DSP BIOS 后、是否需要执行任何进一步的操作、CCS 才会识别它? 我仍然不能创建像您这样的 DSP/BIOS 示例、似乎 CCS 没有检测到 DSP/BIOS 的存在、请帮助检查是否缺少任何东西、这对我来说是新的、如果它不会给您带来太多麻烦、请显示更多详细的步骤、非常感谢。

    法案

    e2e.ti.com/.../installed-software.TXT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    如果在 CCS 12.8.1之后安装了组件、则需要执行以下步骤:

    Windows --> Preferences --> Code Composer Studio -->产品:

    点击 Refresh:

    选择 All (全部)、然后单击 Install the new found components (安装新找到的组件)。

    CCS-在组件之后启动 Re。

    为 C5535创建新的 CCS 工程时、应该会看到以下对话框:

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、Ming:

       谢谢、它现在可以工作了。

    法案