工具与软件:
您好!
我正在尝试准备一个 VM、我可以离线构建 Yocto。 首先、我在具有互联网访问权限的虚拟机上构建 tisdk-base-image、并将该虚拟机传输到脱机主机。 通过这种方式、我准备了"下载"文件夹。
然后、我可以在离线主机上构建 tisdk-base-image、而不会出现任何问题、但当我添加自己的层时、Yocto 会尝试从 meta-ti/meta-ti-bsp/recips-kernel/linux/linux-ti-stage_6.1.bb 和 oe-core/meta/recipers-core/systemd/systemd_250.5.bb 文件中获取 d_fetch。
被调用地址:
git.ti.com/git/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git、branch:TI-Linux-6.1.y
github.com/systemd/systemd-stable.git、分支:v250-table
SDK:SDK-AM64X PROCESSOR-SDK-LINUX、版本: 09.02.01.09
我无法将 Yocto 层传输到在线主机。 这些文件尝试下载在哪里? 如何手动下载它们并将它们传输到离线主机?
谢谢你。