This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:RMII 速度慢

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456066/am625-rmii-speed-slow

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

根据以下主题、客户现在可以使用 RMII 在自己的 AM62x 板上进行链路和 ping 操作。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440535/am625-how-to-configure-rmii-mode

但是、客户发现 Iperf 3速度比下面显示的预期100MHz 慢。

我搜索了之前的一些 E2E 主题、我想我们可能需要检查以下两个寄存器。

CPSW_SS_SyncE_MUX_REG 的 Synce_Sel 时钟

CPSW_PN_SPEED_REG_k 的速度和 Auto_Speed_En

但是、我只能在 AM64x TRM 中找到寄存器说明、但在 AM62x TRM 上找不到该说明。

我是否知道的寄存器和寄存器地址  CPSW_SS_SyncE_MUX_REG 和 CPSW_PN_SPEED_REG_k 都是相同的吗?

除此之外、您是否有其他建议可以改善 RMII 情况下的低速运行?

非常感谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前不在办公室。

    我建议重点介绍运行 iperf 服务器的网络拓扑和链路伙伴。 链路伙伴是否位于同一子网上?   

    由于这是一块新电路板、因此我建议使用本文档中所述的过程来确认基本以太网流量。

    https://www.ti.com/lit/an/spradj8/spradj8.pdf

    此致、

    Schuyler