This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:如何为 funcion1供电?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455586/j722sxh01evm-how-to-provide-power-to-funsion1

器件型号:J722SXH01EVM

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户连接到 funcion1、如下所示:

红色框中的电源是否需要连接到另一个外部电源?

(因为客户之前使用的 EVM 有一个用于插入 Fusion1电源的孔、但 J722SXH01EVM 未插入)。

如果需要、他需要连接哪些电源要求?

是否有供参考的图片?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大部分团队成员都在度假。 请预计会延迟响应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    [报价用户 id="445448" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455586/j722sxh01evm-how-to-provide-power-to-funsion1 "]

    红色框中的电源是否需要连接到另一个外部电源?

    [报价]

    请参阅以下链接、了解 Fusion 板电源的详细信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/spruii1

    (由于客户之前使用的 EVM 有一个用于插入 Fusion1电源的孔、但 J722SXH01EVM 没有)。

    是的、在这种情况下、您可以为 Fusion 板使用外部电源。