This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:BGA 焊盘规格请求

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455611/tms320c6748-bga-pad-spec-request

器件型号:TMS320C6748

工具与软件:

客户工厂使用 TMS320C6748EZCEA3并开始电路板组装。 他们希望了解以下 BGA 规格。

您能回答吗?

您能回答一下  

BGA 焊点几何形状

(A)焊球尺寸(直径) (   mm)

(B)阻焊层开孔  (    mm)

(C) BGA 焊盘直径  (    mm)

PCB 尺寸建议

(D) PCB 焊盘直径 (     毫米)

(E) PCB 阻焊层工序  (      毫米)

您能支持吗?

谢谢、此致、

野村大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好野村大辅

    感谢您的提问。

    我需要向达拉斯团队核实。 请预计回复延迟。

    请参阅以下文档

    spraa99c.pdf

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San、

    感谢您的回答。  此帖子已关闭。

    谢谢、此致、

    野村大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 野村大辅

    谢谢你。

    您是否能够添加一些有关分辨率的备注?

    此致、

    Sreenivasa