This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:AM625 Autosar 能否支持以下特性?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455986/am625-q1-can-am625-autosar-support-eth

器件型号:AM625-Q1
主题中讨论的其他器件:AM625

工具与软件:

尊敬的 Expert:

在 MCAL 软件包中、我可以看到 eth 驱动程序包含、但在 AM62x 软件用户指南中、我们无法在 RTOS 中支持 eth。  因此、如果客户使用 集成了 eth 驱动程序的 Vector AutoSar 信号、那么 AM625是否支持该功能? 有什么限制吗? 客户需要在自动加载器中使用 eth 驱动程序、请帮助再次确认。 非常感谢。

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    [quote userid="529940" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455986/am625-q1-can-am625-autosar-support-eth 是否有任何限制? 客户需要在自动加载器中使用 eth 驱动程序、请帮助再次确认该驱动程序[/QUOT]

    不存在限制。 客户可以在 AM62x 的 AUTOSAR 中使用 ETH 驱动程序。

    此致、

    Nihar Potturu.