This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Linux 示例和演示

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455739/am5728-linux-examples-and-demos

器件型号:AM5728

工具与软件:

您好!

我们正在 AM5728 EVM 上工作、并尝试在 Linux SDK 6.03.106中编译 Linux 示例。 面临的问题。 所有与 Linux 示例相关的视频教程和文档似乎都已从 TI 网站中删除。

请分享同一文档及任何相关文档的工作链接。 我们特别关注 可转移到 DSP 的 OpenCL 和 IPC 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数团队成员都不在办公室。 请预计会延迟响应。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshi、

    这是一个非常旧的版本。

    您应该能够通过 SDK 文档访问此方面的大多数信息。  

    否则谷歌将是你的朋友...

    文档和视频位于使用"OpenCL am57"搜索的第一页。

    IPC 有很多文档和视频、可以使用 google 快速找到。

    请注意、已在内部取消对 AM57x 上 OpenCL 的所有支持、因此客户应按"原样"使用旧版本。

    此致!

    若苏厄