This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 工程师:
我们目前使用的是 SOC 模型 TDA4VE、当我们使用 TDA4的 SPI 时、我们发现实际时钟速率比器件树中配置的速率慢得多。 我们发现、当我们使用 TDA4 SPI 时、实际时钟速率远低于器件树中配置的速率。 在器件树中配置24MHz、但实际测量的时钟速率仅约为8M;在器件树中配置了15MHZ、但实际测量的时钟速率仅约为5M、以下是器件树的配置和相应的时钟速率测量结果:
&main_spi2{ status = "okay"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&myspi2_pins_default>; dmas = <&main_udmap 0xc608>, <&main_udmap 0x4608>; dma-names = "tx0", "rx0"; /*default: ti,pindir-d0-in-d1-out */ /*ti,pindir-d0-out-d1-in; */ spidev@0{ compatible = "rohm,dh2228fv"; reg = <0>;//0-spidev1.0,3-spidev1.3 spi-max-frequency = <24000000>; //spi-max-frequency = <15000000>; spi-cpol = <0>; //1-89501,0-89541 spi-cpha = <0>; //1-89501,0-89541 }; };
&main_spi2{ status = "okay"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&myspi2_pins_default>; dmas = <&main_udmap 0xc608>, <&main_udmap 0x4608>; dma-names = "tx0", "rx0"; /*default: ti,pindir-d0-in-d1-out */ /*ti,pindir-d0-out-d1-in; */ spidev@0{ compatible = "rohm,dh2228fv"; reg = <0>;//0-spidev1.0,3-spidev1.3 //spi-max-frequency = <24000000>; spi-max-frequency = <15000000>; spi-cpol = <0>; //1-89501,0-89541 spi-cpha = <0>; //1-89501,0-89541 }; };
您好、感谢您的答复!
我应该如何检查 CLKDIV 的此值?我使用 spidev_test 工具测量 SPI 并通过执行以下命令:指定频率
./sidev_test -D /dev/spidev0.0 -i test_data -s 24000000 -v
"TEST_DATA"是 包含32字节数据;的测试数据
使用此命令发送 SPI 数据、示波器测得的 CLK 频率仅约为8M
此致
Jiwei
您好!
SPI 的输入时钟是50MHz、我们需要检查 Ch CONF 寄存器中的 CLKD 和 CLKG 位。 0212 012Ch 用于主 SPI2寄存器。
此致
Tarun Mukesh
您好!
我检查了寄存器0x0212012C、这是结果:μ s
root@Linux:~# devmem2 0x0212012C /dev/mem opened. Memory mapped at address 0xffffa859c000. Read at address 0x0212012C (0xffffa859c12c): 0x200103D5
此致
Bruce、您好!
此问题是否仍然存在?
此致、
Brijesh