This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何使用.ddrsyscfg 来引导电路板

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455228/am6442-how-to-use-ddrsyscfg-to-boot-the-board

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好、TI:

我们有"LPDDR4-****.ddrsyscfg"文件、如果要使用此文件并检查 AM6442板的引导、请告诉我们如何使用此文件来引导器件、

1.我们是否需要使用 TI SysConfig 文件? 如果需要、请告知我们如何在 A53内核中使用此文件、

我们的实验:

2.我们从 TI SysConfig 工具加载此文件、并获取了6个为  uboot、RTOS 或 GEL 生成的文件、不知道如何使用这些文件生成 uboot 二进制文件

3.我只理解 uboot、并在整个 uboot 源代码中检查了"board_ddrReginit.h"生成的文件、但 uboot 中没有这样的文件。  

4.请指导我们如何在 A53中使用这些生成的文件、还是用于 A53内核或 R5内核?

谢谢!

Prathibha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratibha、您好!

    感谢您的提问。

    您能否说明您在使用哪种 SDK? 是 MCU+SDK 还是 Processor SDK Linux?

    请参阅  DDR 配置指南 以了解详细信息。

    此致、

    Tushar