This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM6252引导加载程序失败

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454687/am625-am6252-bootloader-failed

器件型号:AM625

工具与软件:

你好。  我之所以联系您、是因为我构建了一个基于 Beagleplay 的 AM6252板、它无法使用同一 SD 卡启动。

此外、我遵循3.1.7.1。 使用 SDK 从控制台 UART 引导 U-Boot。

首先、AP 使用 AM6252ASGGHAALW、并且没有 EEPROM 之类的存储器件。 我尽可能多地删除了不必要的电路。

1. 我通过将 beagleplay-emc-flimg-debian-12.7-minimal-arm64-sdk-8GB.img.xz 和 tisdk-thinlinux-image-am62xx-evm.wic.xz 写入 SD 卡来测试它、并且使用仅具有2024年09月04日 的 tiboot3.bin、tispl.bin 以及 u-boot.xz 文件来测试它、但它不起作用。

2. 使用 SDK 从控制台 UART 使用 U-Boot 引导方法进行测试。

 2.1.  ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-09.01.00.08-Linux-x86-Install.bin

 2-2.  ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-10.00.07.04-Linux-x86-Install.bin

我们对上述两个版本进行了测试。

2-1 主机 PC 的结果

# sb --xmodem tiboot3.bin >/dev/ttyUSB0 </dev/ttyUSB0

发送 tiboot3.bin、2299个块:立即发出本地 XMODEM 接收命令。

已发送的字节数:294400 BPS:9941

2-1结果器件板

U-Boot SPL 2023.04-gb0d717b732 (Dec 06 2023 - 15:11:45 +0000)

SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0009 '9.1.8--v09.01.08 (Kool Koala)')

SPL 初始堆栈使用:13384字节

如上所述、打印后无响应

2-2 结果主机 PC

# sb --xmodem tiboot3.bin >/dev/ttyUSB0 </dev/ttyUSB0

发送 tiboot3.bin、2282块:立即发出本地 XMODEM 接收命令。

已发送的字节:292224 BPS:9263

==================================================================

sb --Ymodem tispl.bin >/dev/ttyUSB0 </dev/ttyUSB0

发送:tispl.bin

发送的字节:1111424 BPS:9538

发送:

Ymodem 扇区/KB 发送数量:0/0k

Trnasfer 完成

2-2结果器件板

U-Boot SPL 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (2024年7月26日- 11:00:12 +0000)

SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')

SPL 初始堆栈使用:13392字节

尝试从 UART 引导

==================================================================

已加载1104230字节

SPL:无法从所有引导设备引导

###错误###请重置主板###

输出如上所示

此外、使用 parse_uart_boot_socid.py 确认的信息如下。

SoC ID 标头信息:

("NumBlocks:"、2)

SoC ID 公共 ROM 信息:

("SubBlockID"          :'、1)

("SubBlockSize"         :'、26)

(DeviceName          :'、'am62x')

("设备类型"          :'、'HSFS')

('MSC ROM 版本  :'、[0、1、0、1])

('R5 ROM 版本      :'、[0、1、0、1]

如何解决上述问题?

请回答我的问题。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    硬件 DDR 问题。
    问题已解决。
    谢谢你。