This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625/AM623/AM625SIP/AM620-Q1/AM625-Q1设计建议/定制电路板硬件设计–PMIC TPS65219的常见问题

Guru**** 2567785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS6521905, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434550/faq-am625-am623-am625sip-am620-q1-am625-q1-design-recommendations-custom-board-hardware-design-common-queries-for-pmic-tps65219

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:TPS65219TPS6521905TPS65215AM2434

工具与软件:

尊敬的电路板设计人员:  

我正在使用 TPS65219设计电路板。

我是否应了解一些常见的建议或意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    请参考以下常见问题和回复

    问题1.

    我们的客户有关于 TPS65219的问题。 客户考虑使用 TPS6521901提供 AM64x 电源。 是 TPS6521901可编程器件吗? 或者、TPS6521901器件不可编程、并且客户无法更改输出电压和电源序列吗? 如果客户想要更改电源序列、是否需要使用 TPS6521905?  客户担心电源顺序意外变化。 因此、客户对使用 TPS6521901很满意

     TPS6521901和 TPS6521905都可以重新编程 NVM。 意外对 NVM 重新编程并不容易、因此我不认为客户需要担心意外修改电源序列。  

    TPS6521905具有禁用所有输出的默认设置、因此如果客户希望在 PCB 上对器件进行编程、同时将所有输出保持在安全状态、这非常有用。  

      问题2.

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1407703/am625-pmic_lpm_en0-connection

    连接  PMIC_LPM_EN0  传递到 PMIC  MODE/STBY  引脚是可选的。  TPS65219 04.  NVM 的 MODE/STBY 引脚配置为选择具有以下极性的降压开关模式:

    • MODE/STBY 高电平、降压稳压器在强制 PWM 模式下运行
    • MODE/STBY 低电平、降压稳压器在自动 PFM 模式下运行。  

    如果您计划使用 AM62x 低功耗模式、在该模式下、内部处理器域会关闭、而所有 PMIC 电源轨保持开启状态、那么通过 PMIC_LPM_EN0将 MODE/STBY 引脚驱动为低电平将可以提高轻负载时的效率。  

     问题3.

    (+) AM625:如何为 LPDDR4设置正确的 VDD_CORE 和 VDDA_DDR_PLL0 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    TPS65219 08.  为 VDD_CORE 提供0.85V 而非0.75V 的电压的客户提供另一种选择。 正如处理器数据表中所述、VDD_CORE 和 VDDR_CORE 应由同一电源供电、因此 当 VDD_CORE 以0.85V 电压运行时、这些电压会一起斜升。 在这种情况下、我们不需要在 PMIC 中配置 LDO 来提供0.85、因为 Buck1可以同时提供这两者。 这就是禁用 LDO2的原因。  

    问题4.

    (+) TPS65219:3.3V 无输出-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    TPS65219 PMIC 执行两项残余电压检查;第一项检查在上电序列执行之前发生、第二项检查在上电序列期间(就在每个电源轨导通之前)发生。

    可以通过更改寄存器字段"BYPASS_RAILS_DISCHA RGED_CHECK"来禁用第一次检查 、但无法禁用第二次检查。 请注意、更改任何寄存器字段都需要先打开 PMIC、并使器件处于运行状态、以启用 I2C 通信。  

    我们确定了残余电压的来源。 这来自 E-PHY  

    -残余电压 VLDO4 , 2.5V 线路:4~500mV/VDDIO , 3.3V 线路:50mV.  

    如果在 PMIC 执行上电序列之前 VLDO4上存在反馈问题、则所有电源轨都不会打开。 原因是、正如我在前一条消息中提到的、PMIC 在执行上电序列之前执行第一次残余电压检查。   

    Buck2导通前、您是否在 VLDO4上看到电压?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    请参阅额外输入

    问题5.

    TPS6521905:NVM 编程过程

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucm5/slvucm5.pdf

     问题6.

    (+) TPS65219:能否超过通道的最大负载电容? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    如果超过 PMIC 电源轨上的最大输出电容、则相位裕度开始下降、并且稳定性会受到影响。

    仅供参考、TPS65219 PMIC 提供了"多 PMIC 运行"选项、允许在多个 TPS65219器件之间完全同步时序。 此特性可能有助于将负载/POL 电容拆分为 PMIC 电源轨。  这是非汽车应用吗? TPS65215具有4x4mm 封装选项 、即使在使用2个 TPS65219器件时、也有助于使整体电源解决方案保持小巧。   

     

     问题7.

    TPS65219:对2个 AM2434和外设共享3.3V 电源轨

     如果客户希望使用单个3.3V 电源轨为 MCU 和外设供电、则建议使用 TPS65219 04.  而不是 NVM。

    以下是使用 TPS6521904时的两个选项:

    • 使用3.3V 前置稳压器为2x TPS6521904 PMIC 和外部3.3V 电源开关供电。 电源开关可由 PMIC GPO2启用。 电源开关的输出 可以为 MCU 3.3V IO 和外设供电。
    • 使用一个5V 前置稳压器为2x TPS6521904 PMIC 和一个外部3.3V 降压转换器供电。 外部降压转换器可通过 PMIC GPO2启用。 外部3.3V 降压转换器的输出可用于为 PMIC LDO1、MCU 3.3V IO 和外设供电。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    请参阅额外输入

     PMIC 的检查清单和指南

    https://www.ti.com/lit/zip/slvafe2

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    请参阅以下附加输入: TPS65219:启动期间的残余电压检查

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434550/faq-am625-am623-am625sip-am620-q1-am625-q1-design-recommendations-custom-board-hardware-design-common-queries-for-pmic-tps65219

    此致、

    Sreenivasa