This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625/AM623/AM62A/AM62D-Q1/AM62P/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计–SOC ROC 建议运行条件

Guru**** 2575695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1416065/faq-am625-am623-am62a-am62d-q1-am62p-am62l-am64x-am243x-design-recommendations-custom-board-hardware-design-soc-roc-recommended-operating-condition

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我有一个关于 SOC ROC 的问题。

我可以考虑 ROC 为  电源轨标称值的±5%吗、或者我是否应该考虑数据表中提到的值(表中某些电源范围的最小值和最大值似乎没有相同的范围)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    数据表中定义的值来自于我们根据设计创建的内部电源管理规范。  它们可能不是正是+/-5%。  这些值用于所有器件验证。  因此 、您/客户应该使用数据表中定义的限值、而不是一些计算值。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    请参阅额外输入

    电源轨上允许的最大纹波电压:

       数据表中提到的电源值包括电源直流输出精度和交流瞬变的影响(包括负载瞬态响应和电源纹波)。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    额外的输入。

    请参阅以下与动态电压调节相关的常见问题解答  

    (36)[常见问题解答] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计–动态电压调节-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    额外的输入。

    最后找出这是由于 SOM 和生产线上基板之间的连接器上的短路短接、5V 损坏的 AM64x 内部 LDO 通过 VDDA_3P3_SDIO。   是这样吗?

    您是否想知道将5V 连接到绝对最大额定电压为3.63V 的电源轨时的故障模式?

     如果是、答案是:"过压情况会永久损坏器件中的晶体管。"

    此致、

    Sreenivasa