This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:启用读取 dBi 失败

Guru**** 2481955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433769/tda4ven-q1-enable-read-dbi-fail

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们正在我们自己的 TDA4Ven 板中调试 HAHLX LPDDR4 (32GB H54G56BYYVX046)、我在运行 memtester 时会出现一些故障。

您能帮我找出问题是什么?

Memtester 结果:

e2e.ti.com/.../all-_2800_14_2900_.zip

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    客户将 LPDDR4从三星更改为 skhynix、可以使用3733MHz 成功引导、但运行 mem 测试、有错误、所以我想帮助客户启用读取 DBI、但它不起作用、引导失败、您能帮助客户在 TDA4VEN 中启用读取 DBI 吗?您能向客户提供一些建议吗?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    启用读取 DBI 后、需要确保读取延迟也已更新。 (读取延迟取决于读取 DBI 设置和 DDR 时钟频率)。

    您能否确认已根据启用读取 DBI 的频率设置设置读取延迟?  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我已更改、但它无法正常工作。

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能帮助了解这一点吗? 这是高优先级的问题,客户以前使用三星,它不能在高频工作,现在 Hynix 可以在3733上工作,但存在位翻转问题,我们需要帮助客户启用读取 dBi 的开头尝试. 或者您是否有任何其他建议给客户?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您查看 sys 文件、就会在  DRAM 时序 a)工作频率表中发现一些不匹配点:

    读取延迟应为32、但我让客户尝试了32、并也将其他参数更改为数据表(WL、WR)、但无法正常运行。 以下参数适用于3733。  

    我根据上述参数启用 dBi。  它无法正常工作、所以我想获得您的支持。

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    此问题是否仍然存在?

    此致、

    Brijesh