This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:当使用 I2S 端口将 AM5748与 CS8427连接时、出现连接错误

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1437771/am5748-when-connect-am5748-with-cs8427-with-i2s-port-there-is-connection-error

器件型号:AM5748

工具与软件:

如标题所述、 当通过 I2S 端口将 AM5748与 CS8427连接时、存在连接错误。 但是、当在 BCLK 和 LRclk 中添加一个电阻器时、连接没有问题。  

请帮助您检查是否确定、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以帮助上传错误日志吗?  

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TL、Zekun、

    我将把它分配给我们的硬件应用团队。 不确定这是 AM57端的问题还是 Cirrus Logic 器件的问题、因此不确定我们是否可以提供很多帮助。 也许客户 HCN 会与引脚的内部上拉/下拉电阻器(如果可用)一起发挥作用、以查看这是否起作用?

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在关闭该主题帖。