This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:多摄像头模块闪烁问题

Guru**** 2481945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1427354/tda4vh-q1-multi-camera-module-flicker-issue

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

您好、 Gang
目前、我们正利用 TDA4 VH 平台给多摄像头模块带来光亮。 9.0版本的多摄像头模块可以正常生成图像、而9.2版本的多摄像头模块可以正常生成图像、但图像中会出现闪烁。 因此、我们已经确定了闪烁的原因。 当 aewb_node 获取 H3A.aew-af_target_ptr 结构的数据时、它将发生更改。 因此、我们记录后发现 viss_cpu_id 有时为3 (mcu_2.0)、有时为7 (mcu4.0)。 基于此、我们判断为 ae 算法提供的 H3A 数据也有问题。 计算出的迭加有时为1、有时为正常的 ae 目标值。 这就是图像闪烁的原因。 我可以问一下、为什么在9.2版中会出现此问题?

e2e.ti.com/.../_1A594464EA95C170EE959898_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这一闪烁问题是否可以在具有多摄像头应用程序的 SDK 9.2公开发行版上重现?

    我不记得在任何 SDK 版本上都报告过此问题、因为我们在每个具有8或12个 IMX390摄像头的 SDK 版本上测试了多摄像头应用。
    复制我的朋友 关于多摄像头应用程序闪烁的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在关闭该主题帖。