工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
在 SK/EVM 中、我看到使用了49.9K 电阻。 我是否可以改用标准值
在 SK/EVM 中、我看到多个上拉电阻器和串联电阻器使用了1%容差的电阻器。 我可以使用标准容差电阻器吗?
3.对电容器的额定电压有什么建议吗
4.建议电阻值为1%的部分
5.具有电容器值建议的部分
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
在 SK/EVM 中、我看到使用了49.9K 电阻。 我是否可以改用标准值
在 SK/EVM 中、我看到多个上拉电阻器和串联电阻器使用了1%容差的电阻器。 我可以使用标准容差电阻器吗?
3.对电容器的额定电压有什么建议吗
4.建议电阻值为1%的部分
5.具有电容器值建议的部分
尊敬的电路板设计人员:
请参阅下文
在 SK/EVM 中、我看到使用了49.9K 电阻。 我是否可以 改用标准值
可以使用标准47k 电阻器
在 SK/EVM 中、我看到多个上拉电阻器和串联电阻器使用了1%容差的电阻器。 我可以使用标准容差电阻器吗?
有一个特定电阻器具有1%的容差要求。
所有其他电阻器都可以是标准容差电阻器。
3.对电容器的额定电压有什么建议吗
这取决于客户设计和要求
一般建议(降额)是使用额定电压大于对非极化电容器施加最坏情况电压的2倍的电容器。
对于极化电容器、请查看相关数据表以了解降额情况。
4.建议电阻值为1%的部分
请参阅以下内容:
| 电阻器、需要1%的容差 | |
| 首选 | 传递函数 |
| 电源 | 直流/直流输出和 LDO 反馈分压器 |
| VMON_VSYS | |
| USB | USB3 SERDES0 |
| USB2 USB 校准 | |
| USB VBUS | |
| PCIe 连接 | SERDES0 |
| DDR4 | CAL0 |
| ZQ0..1. | |
| LPDDR4 | CAL0 |
| ZQ0..1. | |
| eMMC | CALPAD |
| CSI | RXRCALIB |
| DSI |
TXRCALIB |
下面的 Excel 提供了更多详细信息
5.. 对电容器额定电压有什么建议
CAP_VDDSx、CAP_VDDS_CANUART 、CAP_VDDS_MCU 、 CAP_VDDSHV_MMC1具有建议的电容器值。
注意:配置为主机时、USB 接口要求在连接器附近连接电容器值。
请参阅 USB 标准或 SK 原理图。
此致、
Sreenivasa