This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:串行器/解串器 USB 使用

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456516/tda4vh-q1-serdes-usb-usage

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户希望按以下方式使用 USB。 您能帮助检查一下它是否可以正常工作吗? 谢谢你

此致、

Zhu Xingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于节假日、将从12月25日到1月2日推迟答复。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兴宇市

    USB 子系统包含单个 USB3.0控制器来支持超高速(SS)和集成的 USB2.0 PHY 模块。 对于 SS、它使用 SERDES0或 SERDES4中提供的 SERDES 引脚、但不能同时使用这两个 SERDES。

    我还将让我们的硬件同事了解原理图、您还可以参考适用于 USB 设计的 EVM。