This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:eMMC 兼容性列表

Guru**** 2481915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454512/am623-emmc-compatibility-list

器件型号:AM623

工具与软件:

我们有一个使用 AM623的定制电路板。  我们刚刚收到金士顿 eMMC 器件 EMMC16G-MW28-01E10的 EOL。  我们的硬件团队正在查看 KIOXIA THGAMVG7T13BAIL、但我无法找到任何有关 uboot 或内核支持的信息。  您知道此器件是否在 AM62X eMMC 兼容性列表中吗?  如果是、是否有相应的驱动程序?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是、是否有可用的驱动程序?

    eMMC 驱动程序在 U-Boot 和内核中都是通用的。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家提供反馈、我认为我们应该可以采用由硬件人员挑选的器件。  我在 TI 和 NXP 论坛上都找到了有关此器件的几个主题、他们都有问题。  如果我遇到问题、这两种解决方案看起来都是可以解决的。  如果遇到问题、我将重新开启讨论。