工具与软件:
您好、团队
我们下载最新的 SDK10_01并希望根据该版本验证 PCIe 功能。 但是、按照用户指南3.1.1.5、我们不能从 eMMC 引导 Linux。

本指南是否已升级至10_01? 您能否提供更详细的操作步骤?
此致、
Mingjian Shang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、团队
我们下载最新的 SDK10_01并希望根据该版本验证 PCIe 功能。 但是、按照用户指南3.1.1.5、我们不能从 eMMC 引导 Linux。

本指南是否已升级至10_01? 您能否提供更详细的操作步骤?
此致、
Mingjian Shang
您好、Gokul
是的、我们使用定制电路板。 我们 根据 TDA4刷写技术指南、从 eMMC 成功引导 SDK09_00 Linux 内核。 我们的硬件未更改、但引导 SDK10_01 Linux 内核失败。 SDK 而非硬件之间似乎存在差异。

此外、我们注意到 SDK10_01中不存在 sysfw.itb。 我们想知道该指南是否仍然有效。 如果没有、请给我们一些支持。

此致、
Mingjian
尊敬的 Mingjian:
很抱歉这么晚才回复。
是的、我们有。
您能否按照以下步骤操作、因为在10_01 SDK 的大小中、按照以下步骤操作对我是有效的:
步骤1:按照以下步骤操作、其中 seek = 200、而不是100、因为此 SDK 中的 tinyrootfs 映像大小已经增加。
此外、在执行 mkdir 命令时使用 sudo。

第2步: 上述步骤 (例如:tinyrootfs 已复制) 已完成、 执行 SYNC 命令 以确保刷新缓存。 T
第3步:

第4步: 现在、按照以下步骤使用 DFU-UTIL 将这些映像刷写到 eMMC。
注意:一旦 sudo dfu-util -a rootfs 命令已完成、只需在主机中执行同步。

第5步: 切换到 eMMC boot 0后在 uboot 阶段停止。

第6步: 进入 U-boot 后、执行以下命令:
setenv mmcdev 0
setenv bootdev 0
setenv bootpart 0
引导
此致
Gokul