This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:系统错误

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443182/tda4vm-system-bug

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

HI TI

RTOS-SDK:ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13

Linux-SDK: TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-J7-EVM-08_01_00_07

硬件:J721E

在机器正常操作下。

执行以下脚本转储:

R5 = ds.openSession (".*MCU_Cortex_R5_0");
dmsc = ds.openSession (".*DMSC_Cortex_M3_0");

r5.memory.saveRaw (0、0x41cfe000、"/tmp/j7es_r5_log.bin、1000、32、true);

r5.memory.saveRaw (0、0x41cfed80、"/tmp/j7es_r5_trace.bin、270、32、true);

dmsc.memory.saveRaw (0、0x00081960、"/tmp/j7es_dmsc_log.bin "、1000、32、true);

附加生成的文件。

谢谢!

e2e.ti.com/.../tmp.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    根据您的描述、您遇到的问题不清楚。 它看起来就像一条语句和生成的二进制文件的 tarbar。

    您能否粘贴问题的图片?  

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI  

    此问题的现象是:开机和启动时、机器可能在启动过程中卡住。
    附加的日志是发生问题时在 CCS 上执行 j7es_r5_dump_log.js 而产生的问题。

    e2e.ti.com/.../tmp_5F00_log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    您使用的器件类型是什么? 这个是在 TI J721E EVM 上还是在您自己的板上?

    此致

    Suman

    PS:我在感恩节假期的剩余的一周,所以进一步的回应将推迟到下周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    该器件使用我们公司的 TI J721E EVM 进行大规模生产。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    由于 TI 美国的感恩节假期、我外出办公。  当我回到办公室后、我将在下周与您联系。  

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    您使用的是什么 CCS 配置?  有一个与 DMSC 关联的用于无引导方法的初始化脚本。

    如果在定期启动、请确保没有与 DMSC 或 MCU R5F 内核相关联的初始化脚本。

    在尝试之前、您是否已完全启动器件?

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suman、您好!

    1. 使用的 CCS 配置为:6.4。 在 A72上运行 HLOS 时进行调试(Linux/QNX)
    1. 这是不执行任何脚本的正常引导。

    2. 器件已完全启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI TI

    RTOS-SDK:ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13

    Linux-SDK: TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-J7-EVM-08_01_00_07

    硬件:J721E

    芯片:SR2.0

    eMMC:MTFC32GAPALGT-AAT  丝印印刷:JWD43

    e2e.ti.com/.../3056.tmp.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    您的图片被截断。 您是否在如图所示的那样连接至 CCS 时尝试执行转储?

    此外、您只需要 使用 CCS 内存浏览器开始执行转储就可以了吗?  

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、suman

    有关完整图像、请参阅随附的文件。 谢谢你。

     以前没有使用过 CCS 内存浏览器。

    e2e.ti.com/.../tmp2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    请参阅随附的文件以获取完整图像。 谢谢。

    它看起来与您的上一篇文章完全相同。 我正在尝试在右下角的控制台中看到红色错误轨迹。

     以前从未使用过 CCS 内存浏览器。

    无论如何、您应该能够通过连接到 Core 并使用 View->Memory Browser 键入地址来保存存储器转储。 Memory Browser 中应有一个较小的 Save As 按钮、可用于保存所需存储器。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已 tmp_1206.zip 根据您的请求将相关文件放入文件夹。 请查看它们、谢谢。

    e2e.ti.com/.../tmp_5F00_1206.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我已 tmp_1206.zip 根据您的请求将相关文件放入文件夹中。 请看一下、谢谢。

    我已浏览您的 zip 文件中的图像。  内存浏览器视图 很好、您能够正确读取内存。  

    这里还有什么其他东西吗?

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:
    接下来应如何分析该错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我这周不在办公室,将在下周结束时对此进行研究。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @j-johnsonv@ti.com , 您请检查  以下公共 ROM 地址0x41800410的内容是什么?