This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:为 TDA4VE 申请 ePWM 和 eCAP 示例代码

Guru**** 2481905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454324/tda4ve-q1-request-epwm-and-ecap-sample-codes-for-tda4ve

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在尝试为 PWM3实施安全机制-通过 eCAP 项目进行监控。

我在 pdk/packages/ti/CSL/app.js 和 src 文件夹中找到了 API。 但我认为、PDK 中没有包含单元测试代码和示例。

您能否提供用于驱动 ePWM 和 eCAP 的任何示例代码?

谢谢!

Taehong Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考 MCAL 的 EPWM 和 ECAP 示例。 在 SDK 的 mcusw 文件夹中、您可以找到 EPWM 和 ECAP 示例。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    我们使用的是 SDK_09_02_00_05版本而不是 Vector Autosar。 我没有 MCAL 模块。
    请检查 SDK 端。

    谢谢!
    Taehong Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 在 PDK 中、我们没有 ePWM 和 ECAP 的示例。

    到目前为止、还没有计划添加这些示例。

    此致

    Tarun Mukesh