This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4-S2:mmc0:运行 CQE 恢复

Guru**** 2481945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1409449/tda4ve-q1-tda4-s2-mmc0-running-cqe-recovery

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

现在我在我的主板上看到此错误 msg "mmc0:Running CQE Recovery"。

我使用9.2 SDK 在 TDA4VEco 平台上构建软件。

我发现 eMMC 在 hs400模式下运行。 我还将其修改为 HS200模式。 但问题是一样的。

我使用 emmcboot 模式。

是否有需要修改的地方?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加日志文件。

    .e2e.ti.com/.../20240903_2D00_112938_2D002D002D00_emmcboot2.log

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、更新一些信息。  

    这是我的测试。 如果我使用 eMMC 引导模式、它不能正常运行。 我还会在上次显示日志文件。

    不同的是 tiboot3.bin。  在我的测试中、uboot/kernel/fs 等其他文件是相同的。

    您对我的测试有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解锁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解锁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie:

    这是我的测试。 如果我使用 eMMC 引导模式、它不能正常运行。 我还会显示上次的日志文件。

    您能否检查传统速度模式/高速 SDR 是否正常工作?