工具与软件:
你(们)好、
我使用 am62p SK EVM。
我已将引导模式设置为 ospi、并尝试连接到 XDS 调试器以刷写 R5 core.it 显示以下错误、我通过运行 install_drivers.sh 文件重新安装驱动程序、即使它显示相同的错误。
[开始:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试 Probe_0]
执行命令:
%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfile>-rv -o -S 完整性
[结果]
--- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------
/home/svaya_22/.ti/ccs1281/0/0/BrdDat/testBoard.dat
--- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------
此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"libjioxds110.so"。
库构建日期为"STEP 26 2024"。
库编译时间为"10:06:50"。
库软件包版本为"20.0.0.3178"。
库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
控制器不使用可编程 FPGA。
硬打开控制器时出错。
--- [发生错误且此实用程序已中止]--------
此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。
值为'-260'(0xffffffefc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_OPEN"。
说明如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能为一个或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
限制。 可以使用更新固件和序列号
xdsdfu 实用程序(位于……/ccs_base/common/uscif/xds110)
安装目录中。 请查看 XDS110SupportReadMe.pdf
请将其归档以获取说明。
[结束:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针_0]