This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:将 IDE 样式从 Visual Studio 更改为 eclipse

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457271/ccstudio-changing-ide-style-from-visual-studio-to-eclipse

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

大家好、团队成员:  

最近我下载了 CCS 版本20.0.1 , 它是以 Visual Studio 风格打开的,  但我需要的 IDE 在 eclipse 风格,如何改变这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:

    是的、这是设计使然。 CCS 20.x 基于 Theia IDE、而基于 VS Code。 Goring Forward、所有未来 CCS 版本将基于 VS Code 环境。

    Unknown 说:
    但我需要 eclipse 样式的 IDE、如何更改?

    如果您希望对基于 Eclipse IDE 的 CCS 12.x 有同样的感受、则需要继续使用 CCS 12.x

    谢谢

    Ki