This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:TIDL 输出失配:SDK 10

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446184/tda4ven-q1-tidl-output-mismatch-sdk-10

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

您好、先生、

我正在处理 J722S 平台上的应用。 SDK 是"ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_00_00_05"。 我将应用 TIDL 转储与同一输入图像的独立目标推理进行了比较。

发现这两个值不匹配。 在这两种情况下、我都使用 int_16转储输出。 这种行为是否在 SDK 10中预期发生?

谢谢!

Seetharama Raju。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raju:您如何执行 TIDL 转储? 您能提供所使用的脚本吗?

    谢谢。此致

    文立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我使用了应用程序的 app_run_graph 中由 TI"writeTIDLOutput"提供的 API。

    对于 int_16 src 转储、app_tidl_module.c ($vision_apps/modules/ADC)中函数的定义更改了一点。

    代码更改:

    对于(k = 0;k < tensor_sizes[2];k++){
    int16_t * pout =(int16_t *) data_ptr +(tensor_sizes[0]* tensor_sizes[1]* k)+(ioBufensor->outPadT[tensor_id]* tDesc_sizes[0])+ ioBufDesc->outPadL[tensor_id];
    对于(i = 0;i < ioBufDesc->outHeight[tensor_id];i++){
    fwrite (pout、sizeof (int16_t)、ioBufDesc->outWidth[tensor_id]、fp);
    Pout += tensor_sizes[0];
    }
    }

    谢谢!

    Raju。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是否有与此相关的任何更新? 问题仍然存在。  

    谢谢!

    Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我想在这里补充几句话。

    我们的应用程序流水线是基于文件的 input->custom pre-proc->tidl->post-proc。 请在下面找到我的调试结果。

    1) Preproc 输出有效。

    2)将 RGB 输入直接传递到 TIDL 节点、以确认 TIDL 节点是否是瓶颈。 我们发现 TIDL 输出是错误的

    谢谢!

    Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是否有与此相关的任何更新? 请您尽快回复。

    谢谢!

    Raju