This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:通过以太网引导的 DDR 裕度测试工具使用

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457397/processor-sdk-am62x-ddr-margin-test-tool-usage-via-ethernet-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:AM623

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前在产品系列中使用 AM623 CPU、由于 PCB 实现不同、我们需要针对每种不同类型使用 DDR 裕度工具。

我们将 UART5用于主控制台输出、因此 我们之前向您申请了定制 DDR 裕量工具、现在我们就提供了它。

但在此阶段、我们只能将此工具与 TI XDS 调试器一起使用。 遗憾的是、我们的一些原型可能没有调试接口或与 XDS 调试器引脚排列不兼容。

为了减少硬件改动、我们现在正在寻求另一种通过以太网启动此工具的方法。  

我们尝试通过 U-Boot 中的"bootelf"命令来运行此工具、但结果不好、每次出现异常。 (即使 M4内核已初始化)

你有什么建议吗?

感谢您的帮助、

BR