This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM62A7-Q1:SDIO 驱动器强度变化

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456510/faq-am62a7-q1-sdio-driver-strength-change

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户 进行 EMC 测试时发现、在1.8GHz 和1.6GHz 下、EMMC 时钟超出标准10dB。 EMMC 时钟的输出强度能力是否可以通过  下图中的以下寄存器来调整?

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.下图红色框中的那个来自 EMMC 寄存器部分。 是否可以在此调整 EMMC 时钟等信号的驱动能力?

    2. Sdhccore 是什么意思? 如何理解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62A7 eMMC 端口以默认驱动强度定时关闭。 因此、不建议更改驱动强度、因为这可能会在连接的 eMMC 器件上引入信号时序问题。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经知道这一点;我们只会尝试更改驱动强度。 请帮助分享如何更改?

    谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、没有计划支持 AM62Ax 器件上的驱动强度变化。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 EMMC 时钟导致 EMC-RE 超出标准的问题、有没有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该研究 PCB 布局以确定该信号辐射的原因。 这通常在 PCB 布线阻抗不连续时发生、这也会导致信号失真。

    此致、
    Paul   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sdhccore 是什么意思? 如何理解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是 MMCSD 主机控制器的参考、其中该控制器能够将输出缓冲器的驱动强度更改为 eMMC 标准中定义的值之一。 用于实现 AM62Ax eMMC 端口的输出缓冲器并不支持 eMMC 标准中定义的所有驱动强度。 因此、 未实现主机控制器驱动强度控制函数。 寄存器也在那里、但它们对驱动强度没有影响。 输出缓冲器驱动强度固定为40欧姆。

    此致、
    Paul