请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 工具与软件:
您好、专家们:
我使用 TI 的 am5718作为处理器、SDK 版本:ti-processor-sdk-linux-am57xx-EVM-04.03.00.05。
现在我可以从 SD 卡引导、文件系统也位于 SD 卡上。 由于在汽车器件中使用该产品、考虑到振动问题、有必要将 SD 系统镜像到 EMMC 接口闪存。
我们的电路板具有 QSPI 和 emmcFlash、我们希望使用 emmcFlash 中的文件系统从 QSPI 引导。 我现在能够在 emmcFlash 中实施 QSPI 启动和文件系统实施。我已根据 SD 卡分区为 emmcFlash 创建了完整的系统。
由于工厂生产是必需的、因此对硬盘进行分区和创建系统既复杂又耗时。
是否有一种将 SD 卡系统镜像至 EMMCFlash 的简单方法?
也许我的英语水平很差、使我无法在论坛上找到理想的答案。 专家是否有任何良好的解决方案或建议?
非常感谢!