This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:SK-AM62-LP

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455313/sk-am62-lp-sk-am62-lp

器件型号:SK-AM62-LP

工具与软件:

使用 blazer cortex M4连接到目标时、我遇到此错误。 您能解释一下这个查询吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的领域专家目前不在办公室,请预计响应时间会有所延迟。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认是否已使用 SBL 二进制文件正确初始化 EVM? SoC 上电时、您是否能够看到引导日志?

    请参阅  EVM_FLASH_SOC_init

    此致、

    Tushar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经初始化了包含 SBL 二进制文件的 EVM、我可以看到启动日志、但仍然有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alekhya:

    您能告诉您在使用哪个版本的 CCS 吗?

    此外、在启动目标配置文件后、您还能看到 BLAZAR_Cortex_M4F_1内核吗?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

      我使用12.6版本的 Code Composer Studio、我在启动目标配置文件后看到 BLAZAR_Cortex_M4F_1内核。

    Regads、
    Alekhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alekhya:

    请连接到 BLAZAR_Cortex_M4F_1内核运行应用。 您将无法连接到 M4F_0内核、因为它正在运行 HSM appimage。

      有关详细信息、请参阅 am623-am623-mcu-sdk-mcannel-connect-to-blazar-cortex-M4F-0。

    此致、

    Tushar