This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:电压降

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440979/am3352-voltage-drop

器件型号:AM3352

工具与软件:

尊敬的支持团队:

在 AM3352BZCZD30和 DP83822IFRHBR 的3.3V 电源中发现以下瞬时压降。
目前在客户电路板的大规模生产中使用。
红点是测量点。

它似乎以其实际的能力运行、但您能给我们提供瞬时压降测试结果吗
以确认其是否在可接受的范围内。
或者、您能告诉我们可接受的压降是多少吗?

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、  

    感谢您的提问。

    在 AM3352BZCZD30和 DP83822IFRHBR 的3.3V 电源中发现以下瞬时压降

    何时会发生这种骤降。 这会频繁发生还是在复位处于活动状态时的上电期间发生

    请以 PDF 格式共享原理图以进行审阅。

    在正常运行时、处理器电源预计在 ROC 范围内。

    此致、  

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    感谢您的答复。

    我会通过 私人消息将原理图发送给您。

    在 WLAN 模块启动时会出现这种压降。
    WLAN 模块通常不会重新启动、但在 WLAN 进入异常状态时会重新启动。

    此外、当 CPU 和 EtherPHY 的复位引脚设置为 Hi 时、也会发生压降。

    复位引脚释放和压降的时序将在测量后进行通信。

    此致。
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae。  

    谢谢你。  

    请在发送原理图时告知我。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    我已经通过您的页面给您发送了关于 Kallikuppa Sreenivasa,
    以及 E2E 论坛中的 prestt "+ connect">"send a parivate message"。

    请查看该应用手册。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、  

    谢谢你。

    让我检查一下、然后回来。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    感谢您的支持。
    请分享您的进度吗?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、  

    谢谢你。

    我看不到导致电压下降的电源和负载。

    它似乎是在其实际容量下工作、但您能给我们提供瞬时压降测试结果吗
    以确认其是否在可接受的范围内。
    或者、您能否告诉我们可接受的压降大小?

    您能否让客户添加更多详细信息。

    处理器 IO 电源电压预计在该范围内  

    建议运行条件

    以使其正常工作。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    感谢您的支持。

    Sreenivasa say;

    您能否让客户添加更多详细信息。

    我将要求提供处理器 IO 电源的波形。

    您还需要客户提供哪些详细信息?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、  

    谢谢你。

    问题似乎是由 WLAN 模块连接引起的、这是可以理解的。  

    详细介绍了连接到 WLAN 的电源轨、SOC 共享该电源轨、消耗的电流以及电源是否具有峰值电流额定值。

    根据电源架构、可能必须指定给电源专家。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa

    下面是我的客户提供的其他信息。

    我们已向客户确认、处理器的 IO 电源(包括3.3V 以外的电源)处于正常运行的建议运行条件内。
    唯一偏离建议运行条件的波形为随附文件。

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_CPU3.3V-drop-point.pdf

    WLAN 模块和 PMIC 的连接如下所示、其中 FET 开关由 CPU 控制。


    只有 CPU 电源、EtherPHY 和 PMIC 的电路图会通过专用消息发送给您。

    大规模生产的所有产品在使用过程中均显示瞬时压降、
    但它们目前运行没有任何问题。

    但是、有必要确认问题的原因、因此请指出要检查的任何问题或要点。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、  

    谢谢你。

    我先回顾一下输入内容、然后再回来。

    PMIC 团队是否有关于此问题的主题?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、  

    客户当前是否遇到与报告的问题有关的任何功能问题。

    不确定是否回答了。 如果是、请告诉我答案。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的答复。
    我尚未在该主题中向 PMIC 发布有关此问题的信息。
    此外、目前客户系统上没有功能问题。
    但是、由于它超出了建议的工作条件、
    因此、正在对其进行检查以了解原因。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、  

    谢谢你。

    请允许我咨询我们的器件专家、获取最新消息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、  

    谢谢你。

    请允许我咨询我们的器件专家、获取最新消息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、  

    原理图部分不可搜索。

    似乎导致问题的 WLAN 连接不可见。

    我联系了我们的器件专家、并收到了以下意见:

    首先、他们需要了解自己的3.3V 电源(不是 PMIC)将如何响应电流变化。  然后、他们需要通过在各种路径中插入电流探头来调试问题、从而了解哪些电路消耗足够的电流来导致压降。

     他们是否确定在此期间、来自 PMIC 的 VMM 信号未关闭3.3V 电源并打开放电 FET Q103?   我不确定 PMIC 上 VMM 引脚的功能、该引脚具有关闭3.3V 电源和打开放电 FET 的功能。

     注意:我在他们发送的原理图中没有看到下面提到的 FET 开关(Q402)。 他们是否说它仅插入到 WLAN 设备的电源路径中?  如果是、这可能是个问题。 我怀疑连接的 WLAN 器件不具有失效防护功能、我们可能会在它未通电的情况下为其输入供电。 这可能会导致关联的 IO 电源出现高于预期的电流。

    此致、

    Sreenivasa