工具与软件:
您好、您能给我分享一个详细链接或任何补丁、以便在 J721S2_EVM 版本 09.02.00.05 SDK 中启用 USB 控制器吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、您能给我分享一个详细链接或任何补丁、以便在 J721S2_EVM 版本 09.02.00.05 SDK 中启用 USB 控制器吗?
实际上我已经将一个 USB 设备连接到 J721S2板 EVM 的 USB 端口。 当我使用"lsusb"命令检查所有设备时。 未检测到连接的 USB 设备。 以检查 U-boot 的相同方式、我在 U-boot 中运行了"USB start "命令。 它说找不到 USB 控制器。 我需要一个补丁或链接来在 U-boot 和 Linux 中启用 USB 控制器。
请查看下面的日志以供参考 
谢谢、此致
Prathyusha
您好、 Prathyusha
我知道您连接到 C 型,想知道您连接到端口的设备是 USB3.0合规设备或 USB2.0合规设备。
默认情况下、EVM 上启用 USB2.0。如果要启用 USB3.0、可使用以下补丁。
e2e.ti.com/.../7103.0001_2D00_Enable_2D00_USB3.0_2D00_EDP_2D00_on_2D00_j721s2.patch
此致
Diwakar
您好、 Prathyusha:
实际上我已经将一个 USB 设备连接到 J721S2板 EVM 的 USB 端口。 当我使用"lsusb"命令检查所有设备时。 未检测到连接的 USB 设备。 以检查 U-boot 的相同方式、我在 U-boot 中运行了"USB start "命令。 它说找不到 USB 控制器。 我需要一个补丁或链接来在 U-boot 和 Linux 中启用 USB 控制器。 [报价]要使 USB 控制器启动 uBoot、您需要确保这一点 DR_MODE 必须处于该状态 主机 MODE。 为了支持 DFU 引导模式、当前将其配置为"外设"。
您可以执行以下更改并重新编译 U-boot、然后查看您现在是否能够在 uBoot 中看到 USB 控制器。
diff --git a/arch/arm/dts/k3-j721s2-common-proc-board-u-boot.dtsi b/arch/arm/dts/k3-j721s2-common-proc-board-u-boot.dtsi index d22821be..1c8e0090 100644 --- a/arch/arm/dts/k3-j721s2-common-proc-board-u-boot.dtsi +++ b/arch/arm/dts/k3-j721s2-common-proc-board-u-boot.dtsi @@ -140,7 +140,7 @@ }; &usb0 { - dr_mode = "peripheral"; + dr_mode = "host"; bootph-pre-ram; };此致
Diwakar