This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625 LVDS 显示格式

Guru**** 2482035 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456637/am625-am625-lvds-display-format

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

我有基于 AM625的定制电路板、并使用 9.2.7 TI RTOS SDK。 实际上、我使用的是具有以下规格的 LVDS。 另外、显示屏需要采用 PSWG 格式的24位 RGB。 我需要有关支持 PSWG 格式的器件树格式的建议。  

连接在设备树下面的设备无法正常显示。 请向我们建议在设备树中进行的更改、以使显示正常工作。  

Panel_LVDS:Panel-LVDS{
兼容="面板-LVDS";
标签="LVDS";
width-mm=<130>;// 153 to 210 -last 130,210
高度-mm =<117>;// 117至157 -最后117,157
数据映射="VSA-24";

面板定时{
时钟频率=<60000000>;// 68200000至60000000
Hactive =<1940>;// 1280到1024
vactive =<1300>;// 800至768
后沿=<35>;// 5至35
前沿=<70>;//从64到70
vback-porch =<16>;// 2至16
vfront-porch =<16>;// 40至16
HSYNC-LEN =<4>;// 1至4
vsync-len =<5>;// 1至5
// de-active =<1>;//未注释到注释
};

端口@0{
//双 LVDS 偶数像素;
LCD_in0:端点{
远程端点=<&oldi_out0>;
};
};
};

谢谢!

Siva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 Linux 还是 RTOS? 此外、您使用的是哪个 SDK 版本? 此外、我们的硬件仅支持以下功能:

    OLDI 映射配置还指示双模式6 TYPE_F 双链路24位5 TYPE_E 双链路24位 JEIDA 4 TYPE_D 双链路18位2 TYPE_C 单链路24位1 TYPE_B 单链路24位 JEIDA 0 TYPE_A 单链路18位

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal:

    感谢您的答复。 我使用的是  SDK Linux RT AM62x 9.02版本。 我们的显示屏需要 PSWG 格式、如 datasheet.e2e.ti.com/.../RD104_2D00_40.pdf 中所述

    此致、

    Siva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    能否咨询您的显示器供应商、了解以上列出的任何格式是否适用?

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal:

    除了数据表,我不能得到显示器制造商的直接支持。 根据数据表、它是垂直显示并支持 PSWG 格式。 请查看随附的数据表、以供您参考。 请告知您的想法。

    谢谢!

    Siva..  

    e2e.ti.com/.../3857.RD104_2D00_40.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的建议是与您当地的显示器供应商合作、并获取 有关支持的格式的说明。 我相信是 Media_BUS_FMT_RGB888_1X7X4_SPWG、它  受 我们的 SoC 的支持、但我不确定。 对于您投资购买的显示器、我没有太多见解、您需要查看显示器规格、以确保其与我们的 SoC 兼容。  

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal:

    是的。 根据数据表、 media_BUS_FMT_RGB888_1X7X4_SPWG 格式将是正确的格式。 如何在设备树中启用此功能?

    谢谢!

    Siva.