This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:关于 am625 EEPROM

Guru**** 2481895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450488/am625-about-am625-eeprom

器件型号:AM625

工具与软件:

你好

当我使用基于 SDK 8.6的 am62 SK EVM 的 EEPROM 时、我会遇到使用 i2cset 写入失败的情况。 为什么会这样呢? 如何写入数据? 为什么使用 i2cdump 查看时、默认模式 b 不能用于查看 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟响应深表歉意。 在 TI 论坛上、我们可以专门为您解答有关 TI 硬件或 TI 软件的问题。 但是、我们无法回答一般的 Linux 问题、例如"如何从 Linux 处理器写入 EEPROM?"。 您将需要在网络上的其他地方查找答案。

    当我在 google 上搜索像"Linux 终端如何写 EEPROM "有很多答案在不同的网站上。 例如、Craig McQueen 在此页面上的回应甚至使用了另外一款 TI 处理器 AM335x BeagleBone Black: https://stackoverflow.com/questions/29932003/reading-and-writing-eeprom-via-i2c-with-linux 请注意我没有验证该页面上的任何信息、我仅以它为例。

    此致、

    Nick