This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6455:从 DSP/BIOS v5.33.06迁移到 SYSBIOS v6.42.03.35

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457168/tms320c6455-migrating-from-dsp-bios-v5-33-06-to-sysbios-v6-42-03-35

器件型号:TMS320C6455
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具与软件:

您好!

由于淘汰、我们将把我们的硬件从 TMS320C6455更新到另一个处理器。  我正在尝试将软件从当前的 DSP/BIOS v5.33.06迁移到 SYSBIOS v6.42.03.35、根据发行说明、它是最后一个支持此处理器的版本。  借助新 处理器、我们最终可以迁移到最新的 SYSBIOS。

我的问题是关于新操作系统不支持的旧 API。  例如、 BUF_CREATE 和 LCK_CREATE 似乎没有等效的 API。  我搜索了论坛。  一度、解决方案是将这一行添加到 cfg 文件中:"XDC.loadPackage ('ti.BIOS.tconf');"。 但是、SYSBIOS 的后续版本会完全删除文档中的 ti.bios 包。

在我看来、依赖于该软件包中的 API 的任何代码都必须重写、但我想说的是、我忽略了安装中缺失的部分。

我已经阅读过迁移文档。  我正在 尝试将 SYSBIOS v6.42.03.35与 XDCTools 3.30.06.67一起使用。

谢谢你。