This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:M.2 WIFI 模块集成

Guru**** 2481755 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SK-AM62P-LP, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452185/sk-am62p-lp-m-2-wifi-module-integration

器件型号:SK-AM62P-LP
主题中讨论的其他器件:AM62P、、 CC3351

工具与软件:

您好!

我正在使用 AM62P 入门套件评估模块(器件型号:SK-AM62P-LP)。

我刷写了从以下链接下载的 Linux WIC 映像(tisdk-default-image-am62pxx-evm.wic.xz):

https://dev.ti.com/tirex/content/tirex-product-tree/am62px-devtools/docs/am62px_skevm_quick_start_guide.html

我还确保 SD 卡(SW5和 SW4)在测试前具有正确的引导模式开关设置。

电路板上电后、我成功建立了以太网连接。

现在、我想将 AM62P 与 WiFi/BTM.2模块 Key E (器件型号:2AE M.2模块)集成。

此致、
Dincarini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dincarsini:

    我们尚未在 AM62P 上测试2AE M.2模块。 但是、您可以从此处申请 TI M.2模块样片: https://www.ti.com/tool/M2-CC3351 

    此模块支持 WiFi 6和 BLE 5.4。 我们在此处为支持该模块的 AM62P 提供了预编译的映像: https://www.ti.com/tool/download/CC33XX-LINUX-MPU 

    要使用2AE M.2模块、您可能需要修改 am62P DTS 并在与2AE M.2模块相关的 defconfig 中启用相关的内核构建配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指导我将2AE M.2模块与 SK-am62p-LP 集成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dincarsini:

    我们 在 TI 中不使用2AE M.2模块、因为该模块不是基于 TI 的芯片组、因此我无法提供全面的指南。

    但是、这仍是可能的。 你必须首先了解该模块的引脚分配;它是否使用 SDIO? 它是否需要 GPIO 中断? 它需要哪些其他 GPIO 引脚? 如果模块制造商有示例 devicetree 供您参考、会很有用。  

    然后、您可以将同一个示例 devicetree 与 AM62P 上的示例相关联。 正如我提到过的、我们具有 M2 CC3351、因此您可以在此处看到示例器件。 该器件基于 SDIO、因此应能够顺利转换到2AE。  
    https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am625-sk-m2-cc3301.dtso?h=ti-linux-6.6.y