This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:使用 PRU DMA 从内置 ADC 采集数据

Guru**** 2548910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456702/am3358-data-acquisition-from-in-built-adc-using-pru-dma

器件型号:AM3358

工具与软件:

大家好!

我使用的是 BeagleBone Black。

我想以采样率(10kHz)从 BB Black 的内置 ADC (仅限1个通道)采集数据并持续时间(10秒)。 从不同的帖子中、我知道我需要 PRU 和 DMA 来实现高效的数据采集。

您能告诉我应该执行的不同步骤吗? 以及所有这些检查的基本代码(PRU-ADC-DMA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将这一询问指派给有关专家。 请在下周之前回复。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        谢谢 Aparna