工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我在使用 SysConfig-PinMux 时看到 IOSET 选项和电压冲突指示。 您能否在 IOSET 和电压配置上提供额外的输入
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我在使用 SysConfig-PinMux 时看到 IOSET 选项和电压冲突指示。 您能否在 IOSET 和电压配置上提供额外的输入
板设计师们、您好
请参阅以下输入:
电压冲突
按功能/域(而不是电源域)分组的信号。 因此、某些外设可能会遇到电压冲突警告。 此警告用于强调首选电压和实际引脚电压之间的差异、以便在发生实际冲突时采取任何必要的措施。 在对来自不同电压域的 GPIO 信号进行分组时最有用。
这是因为当前的工具配置只允许每个外设一个首选电压。 如果外设包含具有不同电压的引脚、则会显示警告。
显示警告是因为首选电压与引脚电压不同(例如、首选电压为3.3V、而引脚电压为1.8V)。 只要 所选引脚的预期电压为1.8V、就可以抑制此警告。
这不是硬件问题或工具故障、其首选电压通知与所配置的引脚电压不同。
这些警告只是为了突出首选电压和电源轨电压选择之间的冲突。 只要您了解这一点、就可以抑制警告。
示例:

MCU_PORz 和 MCU_ERRORn 以 VDDS_OSC0 IO 电源轨为基准、其工作电压为1.8V。 无法选择在3.3V 下运行这些 IO。
该工具可能会发出警告、指出这些 IO 无法在"3.3V 的首选电压设置"下运行。 如果您的设计了解这些 IO 为1.8V、并且其他 IO 可设置为3.3V、则不会出现问题
注意:MCU_PORz 可耐受3.3V 电压并具有失效防护功能
IOSET
IOSET 定义可一起用于外设接口的引脚组。 在大多数情况下、这是时序限制、以满足数据表时序和开关特性。 只有少数外设具有此类限制。
通过从工具右上角的3点菜单中选择"IO Sets"、您可以在工具内查看 IOSet 列表。

您可以使用"Use Cases"菜单 为接口选择引脚的功能集合。
该器件使用 IOSET 计时闭合。 这些是特定于某个接口的整理信号、这些接口作为一个集合进行计时。 任何具有 IO 集的接口都必须从同一 IO 集中选择所有接口信号。 某些接口信号可以通过多个 IO 集共享。
该工具强制执行这些 IO 集要求
您可以查看 IOSet 中哪些引脚/焊球处于启用 IOset 视图的状态:

您可以通过将鼠标指针悬停在"Resource Conflict"(资源冲突)消息上来查看冲突的原因。 例如:

此致、
Sreenivasa
板设计师们、您好
供参考的其他输入:
此致、
Sreenivasa