请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM68A 主题中讨论的其他器件: AM62P
工具与软件:
这一平台或类似平台是否有一个简单的 MIPI-DSI DTS 示例? 我们正在使用定制电路板、它的显示屏连接到 DSI0并使用全部四个通道。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
布莱恩特、您好!
这里没有一个适用于 AM68A、因为 DSI 分为适用于 SK 和 EVM 的 DisplayPort。
但是、AM62P、J721E 和 J722S 都具有以下示例:
此致!
Jared