请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具与软件:
你(们)好
在仅主机模式下使用 USB 时、我应该对 SDK9.2或驱动程序进行哪些设置? 此外、如果有任何有关如何设置它的文档、您可以提供给我吗?
我想知道如何初始化它以及如何将 USB0_DRVVBUS 设置为高电平等
CPU:AM6232ASGGHAALW
SDK:SDK9.2
此致
Shungo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
在仅主机模式下使用 USB 时、我应该对 SDK9.2或驱动程序进行哪些设置? 此外、如果有任何有关如何设置它的文档、您可以提供给我吗?
我想知道如何初始化它以及如何将 USB0_DRVVBUS 设置为高电平等
CPU:AM6232ASGGHAALW
SDK:SDK9.2
此致
Shungo
尊敬的 Shungo:
Unknown 说:]如果有任何关于如何设置的文档、您能给我吗?
请参阅下面链接的文档。
[quote userid="625430" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454880/am623-how-to-set-it-up-when-using-usb-in-host-only-mode 我想知道如何初始化它以及如何将 USB0_DRVVBUS 设置为高电平等等您无需担心这一点。 内核 USB 驱动程序将根据内核 devicetre 中的 dr_mode 设置来处理它。